This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:打开关闭开关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22915, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796813/tps27081a-on-off-switch

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22915TPS22918

TPS27081A:

尊敬的所有人:

请建议使用 TPS27081A:IC 作为导通关闭开关  

当按下连接到 ON OFF 引脚的开关时、我是否可以使用上面的 IC、系统应打开、再次按下该引脚、系统应关闭  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、

    TPS27081A 是一款 NFET 和 PFET 组合器件。 因此、该器件可用作开/关器件、这样、当 GPIO 被置为高电平时、电流可从 VIN 流至 VOUT。

    对于具有压摆率控制、快速输出放电等附加功能的器件、我会考虑使用 TPS22915或 TPS22918。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 黄亚瑟

    感谢您的回复和提供信息

    正如您所知  ,当 GPIO 变为高电平时,它将保持高电平,直到程序使其变为低电平,但在我的情况下,我使用微型开关打开和关闭,在这种情况下,当开关按下时 ,它将变为高电平,一旦它很快释放,它就变为低电平   

    请告诉我、在上述情况下 、即使开关被释放、从 VIN 到 Vout 的电流也会流过、在下一个开关中、按下 Vin 和 Vout 时、应该断开连接

    请提供建议  

    非常感谢您的参与  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、

    负载开关无法在首次启用时开启、在再次启用时关闭。 只要按下开关/按钮、您可以使用逻辑信号(例如触发器)来反转输出信号吗?

    谢谢、
    黄亚瑟