This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:AC-DC 300W CV/CC 输出解决方案

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790974/ucd3138-ac-dc-300w-cv-cc-output-solution

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI:
   我的客户需要数字电源解决方案、测量值为:


   1、AC100V--277V 输入

   2、输出为300W、需要输出支持 CC/CV 模式、并且可以实时调节输出电压和电流。

   TI 的哪些 P/N 可以 满足客户的要求?

   谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TI:
    添加了信息:输出为直流300W、负载可能为正常负载或恒流照明。

    此致!
    沈家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric
    为此、他们需要两个 UCD、一个用于交流/直流(PFC)、另一个用于直流/直流。

    PFC 控制器位于初级侧、直流/直流控制器位于次级侧。

    我们有许多不同的直流/直流转换器拓扑可供选择、其中包括支持开发的参考固件和 EVM/参考设计。 我们还有一个用于 PFC 的 EVM 和参考设计。

    请访问 www.ti.com/.../toolssoftware 、查看我们的参考固件、参考设计、应用手册、设计套件和 EVM 列表。

    他们是否更喜欢直流/直流拓扑?

    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    您对此帖子是否有任何更新?
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    由于我最近没有听到你们关于这一点的发言,我将关闭这篇文章。 如果您需要其他支持、请打开新帖子
    此致
    Cormac