请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 尊敬的 TI:
我的客户需要数字电源解决方案、测量值为:
1、AC100V--277V 输入
2、输出为300W、需要输出支持 CC/CV 模式、并且可以实时调节输出电压和电流。
TI 的哪些 P/N 可以 满足客户的要求?
谢谢!
此致!
沈家祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我的客户需要数字电源解决方案、测量值为:
1、AC100V--277V 输入
2、输出为300W、需要输出支持 CC/CV 模式、并且可以实时调节输出电压和电流。
TI 的哪些 P/N 可以 满足客户的要求?
谢谢!
此致!
沈家祥