This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:在过流事件期间故障线路未置为有效

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793973/tps2561-fault-line-not-asserted-during-overcurrent-event

器件型号:TPS2561

我使用 TPS2561来限制一对 USB 端口的电流、每个端口限制为560mA。  当我使用 NFET 电路对输出端接地短路时、电流限制在560mA 左右、电压下降到150mV 左右。  然而、在这个事件期间、故障线路不被置为低电平。  故障由100k Ω 电阻器上拉。  ILIM 电阻值为100kOhm。

我还使用48.7kOhm 电阻器尝试了1A 的电流限制、并获得了类似的结果、电流限制在 1.082A、电压下降到 1.186V。  在这种情况下、FAULT 信号也保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey Lange、

    您能否向我发送原理图和测试点、 如果您能提供波形、就更好了。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在这里附上了一个波形和原理图。  在本例中、我应用了短接约1秒。

    谢谢、

    Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    原理图似乎 没有任何错误,您能否检查您测试的故障引脚是否与您短路的通道相符?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我检查了两个引脚以防万一、它们都表现出相同的行为。

    谢谢、

    Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Corey、
    我将再次在 EVM 上检查它、并尽快返回给您。
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    我已经在 EVM 上对其进行了重新验证和测试、但仍然无法重现您的问题、下面是测试波形。  请再次检查您的连接和测试点。 如果您手头上有我们的 EVM、则可以对其进行验证、并且可以通过将 EVM 板上的芯片与板上的芯片进行交换测试。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我可以尝试更换部件。  此外、我在您的捕获中注意到电流限制为2.4A。  您是否能够验证具有560mA 限制的相同功能(Rilim 使用100k)?

    谢谢、

    Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    请 参阅以下内容、在3R 负载下启动并在3R 负载下启用(Rlimit 使用100k)、可实现故障功能。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。