我使用 TPS2561来限制一对 USB 端口的电流、每个端口限制为560mA。 当我使用 NFET 电路对输出端接地短路时、电流限制在560mA 左右、电压下降到150mV 左右。 然而、在这个事件期间、故障线路不被置为低电平。 故障由100k Ω 电阻器上拉。 ILIM 电阻值为100kOhm。
我还使用48.7kOhm 电阻器尝试了1A 的电流限制、并获得了类似的结果、电流限制在 1.082A、电压下降到 1.186V。 在这种情况下、FAULT 信号也保持高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 TPS2561来限制一对 USB 端口的电流、每个端口限制为560mA。 当我使用 NFET 电路对输出端接地短路时、电流限制在560mA 左右、电压下降到150mV 左右。 然而、在这个事件期间、故障线路不被置为低电平。 故障由100k Ω 电阻器上拉。 ILIM 电阻值为100kOhm。
我还使用48.7kOhm 电阻器尝试了1A 的电流限制、并获得了类似的结果、电流限制在 1.082A、电压下降到 1.186V。 在这种情况下、FAULT 信号也保持高电平。