This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:BQ24617是否可以为4V 电池充电?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797094/bq24617-may-bq24617-can-charger-4v-battery

器件型号:BQ24617

你(们)好,先生  

我的客户使用 BQ24617为4.2V 电池(单节)充电。 当前想要用于为4V 电池充电。

BQ24617是否可以为4V 电池充电? 如果我们只需要更改 VFB?

                   令人很烦

                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    是的、您可以微调 FB 引脚外部电阻分压器、以便为4V 电池组充电。

    BQ24617的电池充电电压范围为2.1V 至22V。

    谢谢