请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24617 你(们)好,先生
我的客户使用 BQ24617为4.2V 电池(单节)充电。 当前想要用于为4V 电池充电。
BQ24617是否可以为4V 电池充电? 如果我们只需要更改 VFB?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.