This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:确认输出电容值

Guru**** 2384460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794222/tlv62585-output-capacitor-value-confirm

器件型号:TLV62585

您好、PAL、

对于 TLV62585、我是否可以使用输出电容值330uF+100uF?

我担心它会触发 OCP 功能、因为 软启动是 TLV62585的内部功能。   

在 TLV62585中、我可以使用最大输出电容值进行设计 ?  

我的设计条件如下:

VIN=5V、VOUT=1.0V、Iout=3A

Vin=5V、Vout=1.2V、Iout=3A

VIN=5V、VOUT=1.8V、Iout=3A

请帮助确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    可以使用高于47uF 的输出电容器、但需要前馈电容器(请参阅图 以下)。 关于最大输出电容器、我将在下周回来、因为它不仅与软启动相关、而且还需要考虑环路稳定性。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、

    你有更新吗?
    请帮助确认。
    谢谢你。

    Peter。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AE 团队、

    有更新吗?

    在应用中、客户需要在 TLV62585上放置330uF + 100uF 输出电容。

     请尽快帮助验证。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter / Jason:

    经验证的最大 Cout 仅高达60uF (具有 CFF)、具有稳定反馈环路。 您能否提供包含元件值的原理图、以便我们评估环路稳定性?


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Excel 您好、
    客户正在设计 TLV62585。 我们还没有完整的原理图。

    您可以向我们推荐可支持100uF + 330uF 输出电容器的组件。
    TLV62585中的控制链?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    具有~400uF 的输出电容器是非标准解决方案、因此需要电路仿真。
    数据可用后、我将返回给您。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我将在离线讨论细节时结束这一趋势。


    此致、
    Excel