请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585 您好、PAL、
对于 TLV62585、我是否可以使用输出电容值330uF+100uF?
我担心它会触发 OCP 功能、因为 软启动是 TLV62585的内部功能。
在 TLV62585中、我可以使用最大输出电容值进行设计 ?
我的设计条件如下:
VIN=5V、VOUT=1.0V、Iout=3A
Vin=5V、Vout=1.2V、Iout=3A
VIN=5V、VOUT=1.8V、Iout=3A
请帮助确认。 谢谢你。