This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 CLK 问题

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796288/lp5569-lp5569-clk-concern

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP5562

尊敬的团队:

如果我想使用 LP5569、是否按如下方式为 LP5562提供 CLK?

连接在一起并使用电阻器提供电源。

还是连接 LP5562和 LP5569的 clk 就足够了?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是加电电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思,我是 Delta enginner,大家好,有一个问题
    如果 LP5569 CLK 通过软件控制设置32kHz 输出,并联系 LP5562 CLK_32K 引脚以使用,请将电阻器上拉至电压、
    LP5562 CLK 32引脚的最大电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与 Vdd 相同、最大电压为6V