请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 主题中讨论的其他器件:LP5562、
尊敬的团队:
如果我想使用 LP5569、是否按如下方式为 LP5562提供 CLK?
连接在一起并使用电阻器提供电源。
还是连接 LP5562和 LP5569的 clk 就足够了?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.