Other Parts Discussed in Thread: LM5000, LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5000 主题中讨论的其他器件: LM5001
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我考虑将 LM5000用于升压操作、
VIN = 5至12V
输出电压- 68V - 2安
但 Web 工作台出现错误、它表示电流超出限制! 您能为我提供参考原理图吗?