This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5000:LM5000

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000, LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794941/webench-tools-lm5000-lm5000

器件型号:LM5000
主题中讨论的其他器件: LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我考虑将 LM5000用于升压操作、  

VIN = 5至12V

输出电压- 68V - 2安

但 Web 工作台出现错误、它表示电流超出限制! 您能为我提供参考原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    LM5001无法输出如此高的负载电流。 总输出功率为134W。 升压控制器是一个不错的选择。
    您能否告诉我负载为什么需要如此大的功率? Vin 来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    我将关闭此主题、因为没有回复。 如果仍有问题、您可以发布新主题帖。 谢谢。