主题中讨论的其他器件: UCC28950
Sirs、
我已经了解了 UCC28951-Q1 IC 的数量6、所有这些器件(在引脚23和引脚24处)开始吸烟、然后开始眩光。 OUTPUTA 到 OUTPUTF 保持悬空。 我能够测量 Vref 引脚1处的电压、与 所有六个 IC 一样、该电压范围为6.8V 至8.6V。 在 安装 IC 之前和安装 IC 之后、我已经检查了电路板和 IC 的 Vcc/Grnd 引脚的 Vbias。 它始终是相同的。
最后一个测试 IC 安装了所有元件、但 Vref 引脚#1悬空。 我能够缓慢地将引脚23和24的电压增加到最大值10V、然后是小电弧、烟雾和 DOA。
我有其他人将 IC 焊接到为其他客户执行此操作的分线板上。 有人告诉我,IC 很糟糕。 我不知道。 我需要有关这一问题的一些专家意见。
我已经使用 UCC28951-Q1 IC 将组件值与其他原理图进行了比较、这些在 TI E2E 论坛上列出、这些值与我设计的值非常接近。
我使用 TI UCC28950 EXECEL 电子表格作为我的圣经。 但我仍然看到、引脚23和引脚24不应消耗过多电流。
我不想更改 IC,因为这将是我无法解释的 TIVELYSETBACK。
请查看随附的、我希望您能使用 ANALIZE 并提出解决方案。
Vdd/Grnd 下12V 最大值后的典型 UCC28951-Q1 IC
TI E2E SLUC222D -- UCC28950 Excel 电子表格计算13APR19
请告诉我是否还有其他可以帮助的事情。
ED