This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:引脚 Vdd &Grnd 不断损坏

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792721/ucc28951-q1-pins-vdd-grnd-keeps-getting-destroyed

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

Sirs、

我已经了解了 UCC28951-Q1 IC 的数量6、所有这些器件(在引脚23和引脚24处)开始吸烟、然后开始眩光。  OUTPUTA 到 OUTPUTF 保持悬空。 我能够测量 Vref 引脚1处的电压、与 所有六个 IC 一样、该电压范围为6.8V 至8.6V。  在 安装 IC 之前和安装 IC 之后、我已经检查了电路板和 IC 的 Vcc/Grnd 引脚的 Vbias。 它始终是相同的。

最后一个测试 IC 安装了所有元件、但 Vref 引脚#1悬空。 我能够缓慢地将引脚23和24的电压增加到最大值10V、然后是小电弧、烟雾和 DOA。

我有其他人将 IC 焊接到为其他客户执行此操作的分线板上。 有人告诉我,IC 很糟糕。 我不知道。 我需要有关这一问题的一些专家意见。

我已经使用 UCC28951-Q1 IC 将组件值与其他原理图进行了比较、这些在 TI E2E 论坛上列出、这些值与我设计的值非常接近。

我使用 TI UCC28950 EXECEL 电子表格作为我的圣经。 但我仍然看到、引脚23和引脚24不应消耗过多电流。

我不想更改 IC,因为这将是我无法解释的 TIVELYSETBACK。

请查看随附的、我希望您能使用 ANALIZE 并提出解决方案。

 

Vdd/Grnd 下12V 最大值后的典型 UCC28951-Q1 IC

 

TI E2E SLUC222D -- UCC28950 Excel 电子表格计算13APR19

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-E2E--_2D002D00_-SLUC222D--_2D002D00_--UCC28950-EXCEL-SPREADSHEET-CALCULATIONS-_2800_2_2900_.pdf

 

请告诉我是否还有其他可以帮助的事情。

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要添加一张 IC 外观的照片。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我已联系一位同事回答您的问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie

    首先、我要说的是、UCC28951-Q1及其相关器件广泛用于与您类似的高功率直流/直流转换器应用、因此我确信器件本身没有故障、您无需放弃它并查看它 其他解决方案。

    但是、我意识到、简单地说这不能解决您的问题。
    我看了一下您的原理图、对我来说看起来不错。
    我在过去也曾在该 IC 上施加过高达35V 的 VCC 至 GND 电压的测试、该器件仍然存在! (绝对最大值为20V)、我从未见过像您所见过的那样的灼伤。

    因此-我怀疑连接到器件的 VCC 轨有问题。
    我建议如下

    断开所有与您为12V VCC 电源轨使用的偏置电源的连接。 然后在电源开启时监控其输出电压、以查看是否存在过冲或下冲。 使用"范围"并根据从我们到秒的时间基准查看启动事件
    然后。
    连接一个空白 PCB 并重复测量、但这次查看 PCB 布线的引脚23 (VCC)和24 (GND)上的电压。

    然后、将其中一个 UCC28951-Q1器件焊接到空白 PCB 上、并重复该过程。

    如果一切正常-则返回产品的 PCB 并卸下控制器。 向偏置轨施加12V 电压、并检查器件周围的任何其他引脚是否拉至12V 电压-以防某处短路。

    如果问题仍然存在,您是否可以安排向我发送两个未使用的设备?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    得到它、就会让您知道结果。 感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题

     最后一次测试的 IC 未安装组件、但 Vref 引脚#1悬空。 我能够缓慢地将引脚23和24的电压增加到最大值10V、然后是小电弧、烟雾和 DOA。

     我没有解释的是、我向具有可变电压电源的 IC 施加了电压。 从2V 开始、然后缓慢增大电压、同时监控 Vref 至 Grnd。 电容器被放置在(Vcc/Grnd)和(Vref/Grnd)上以稳定电压的任何纹波/波动。  没有任何其他引脚连接任何元件、这是具有可变电源的试验电路板上的 PERFORED。

     随着 Vdd/Grnd 处的电压缓慢增加、INUT 电压增加至约7.43V、然后 Vref 跃升至6.8V。 然后、随着 Vdd 增加到大约7.4V、Vref 为7+V 在10V 时、IC 停止工作。 电流从80mA 跃升至140mA 以上。 即使在80mA 时、这也是过多的电流。

    这是一个问题。 VREF 不应超过5V+-1.2%。

    问题--为什么会发生这种情况。 请说明。

    如果 Vref 处的电压如此高,这是否意味着 IC 内部也处于相同的高电压,这也意味着需要更大的电流?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    这毫无意义。 您应该能够将12V 从 VCC 接地、并且 IC 应该正常工作。 VREF 应为5V。 唯一与正确运行有相似之处的是、当 VCC 超过7.43V 时、VREF 变为有效状态、尽管电压错误、但 VCC 在 IC 的 UVLO 范围内。 我从未见过这些 IC 中的一个会产生烟雾。

    请联系您的经销商并安排将您的某些器件(某些已使用、某些未使用)送回 TI 进行故障分析。

    我还想让您将两个未使用的器件发送回我、以便我可以在实验练习中的此处执行应用测试。

    另请向我发送器件上完整标记的详细信息-顶部表面和底部表面  

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、
    我们不会很长时间听到您的声音。 我现在需要结束 讨论。 如果您需要讨论更多内容、可以发送其他 E2E。


    谢谢