请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61021A我们对 TPS61021A 有疑问。
我们的客户检查 TPS61021A 的运行情况。
VIN=2.0V
VOUT=3.3V
Iout=0.03~0.4A
webench 和 EVM 的输入纹波电流为0.7~0.85A。
输入纹波电流是否存在任何问题。
此输入纹波电流值是否合适?
此致、
西佐瓦高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.