This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A 的输入纹波电流

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796607/input-ripple-current-of-tps61021a

主题中讨论的其他器件:TPS61021A

我们对 TPS61021A 有疑问。

我们的客户检查 TPS61021A 的运行情况。

VIN=2.0V

VOUT=3.3V

Iout=0.03~0.4A

webench 和 EVM 的输入纹波电流为0.7~0.85A。

输入纹波电流是否存在任何问题。

 此输入纹波电流值是否合适?

此致、

西佐瓦高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们检查电容。

    VIN=2.0V

    VOUT=3.3V

    Iout=0.03~0.4A

    webench 和 EVM 的输入纹波电流为0.7~0.85A。

    输入电容为22µF μ F。


    输入纹波电流是否存在任何问题。

    此输入纹波电流值是否合适?


    此致、

    西佐瓦高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro

    支持该器件的工程师将在下周回答该问题。 工程师已离开办公室、很抱歉耽误了时间。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    电感器电流为0.7~0.85A 吗?  输入电容器似乎没有过滤纹波。 布局如何? 请将布局发送给我们吗?