主题中讨论的其他器件: TPS22953、 TPS22916、 TPS22910A、 TPS22912C、 TPS2121
你好
我的反向电流阻断功能有问题。
我使用 TPS22925的2个作为电源多路复用器。
一个位于外部总线电源上、另一个则从内部直流/直流转换器获取电源。 使能信号来自光耦合器、由直流/直流转换器的48V 输入驱动。 为了清晰起见、我添加了原理图(pdf)。
希望您可以打开它。
多路复用器具有静态功能。
当两个电压均可用时、必须从直流/直流转换器提供电源。
控制信号从直流/直流转换器的48V 输入电压获取其状态、然后两个输入都通电、并且不会随时发生变化。
遗憾的是、我不得不测量、当两个电压都可用时、禁用的下开关(U803)不会阻止。
出什么问题了? 我应该改变什么?
数据表中的数据
"...要使此功能[反向电流阻断]正常工作、必须禁用 TPS22925。。"
是否必须先启用它?
此致、
Steffen