This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:反向电流阻断失败

Guru**** 2521720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22953, TPS22916, TPS22910A, TPS22912C, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793390/tps22925-reverse-current-blocking-fails

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件: TPS22953TPS22916TPS22910ATPS22912CTPS2121

你好

我的反向电流阻断功能有问题。

我使用 TPS22925的2个作为电源多路复用器。

一个位于外部总线电源上、另一个则从内部直流/直流转换器获取电源。 使能信号来自光耦合器、由直流/直流转换器的48V 输入驱动。 为了清晰起见、我添加了原理图(pdf)。

希望您可以打开它。

多路复用器具有静态功能。

当两个电压均可用时、必须从直流/直流转换器提供电源。

控制信号从直流/直流转换器的48V 输入电压获取其状态、然后两个输入都通电、并且不会随时发生变化。

遗憾的是、我不得不测量、当两个电压都可用时、禁用的下开关(U803)不会阻止。

出什么问题了? 我应该改变什么?

数据表中的数据

"...要使此功能[反向电流阻断]正常工作、必须禁用 TPS22925。。"  

是否必须先启用它?

此致、

Steffen  

e2e.ti.com/.../PowerDesign_2800_Page1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    感谢您与 E2E 联系!

    正确、TPS22925仅在器件禁用时具有反向电流阻断功能。 因此、如果 EN/ON 引脚为高电平、则禁用反向电流阻断、并且来自 VOUT 的电流可以反馈到 VIN。

    对于电源多路复用、我建议切换到具有"常开" RCB 的器件。 TPS22916、TPS22953或 TPS22912/TPS22910A 等器件是否正常工作?

    另请注意、如果您将 EN/ON 引脚连接到 VIN、则在切换到次级输入之前、需要确保有源通道处于低电平(0V)。 如果在切换至第二个开关之前负载开关未关闭、则电流会通过负载开关的体二极管回流并反馈至 VIN、这将重新启用开关。 因此、请确保您具有"先断后合"配置、其中输入电压将在切换到第二个输入之前关闭。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Arthur、

    感谢您的回答。 "不幸的是"我在假期中度过了一段时间。 这就是为什么我的答案太晚了。

    未使用输入的控制输入在未使用的电源可用之前肯定是低电平的。 这是正确的、因为未使用的电源比 生成控制电压的48V 电源晚30毫秒打开。

    我添加了一个原理图、您可以在其中看到一些详细信息。 您是否能够打开它?  

    短时间内的小交叉电流不是这样的问题、但开关始终处于打开状态、尤其是当未使用的电源丢失时。 这就是问题所在。

    你能告诉我一点吗?

    许多问候语、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 您推荐了一些替代器件。 遗憾的是、这些电阻为60m Ω、或仅为2A。 22925具有9m Ω。
    仅当禁用开关时、具有14m Ω 的22953才具有反向阻断选项、如此处所述。

    禁用时如何强制阻止它?

    Steffen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    在切换之前、您能否拍摄任何示波器快照、以表明未使用通道上的输入电压较低?

    如前所述、很难保证 U802在切换期间保持关闭。 如果在切换期间 VOUT 上仍有任何电压,则电压可以通过体二极管从 VOUT --> VIN 反馈。 解决此问题的唯一方法是等待 VOUT 降至0V、然后再切换。

    您还可以使用具有精密使能引脚的 TPS22953。 如果您将电阻分压器连接到 TPS22953的 EN/ON 引脚、则应在输入电压开始下降时将其关闭。 这不适用于 TPS22925或 TPS22912C 等其他器件、因为这些器件没有精密使能引脚。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我的电路的任务是不在两个输入之间切换。 而是自动配置。

    当48V 电压可用时、必须使用 P3_3_DCDC。 如果不是、P3_IN 是电源输入。

    48V 输入的开关时间早于 P3_3_IN。

    这是正确的,因为提供 P3_3_IN 的外部总线 DC/DC 转换器也从 P48开始。

    在某些情况下、该电源不是很强、无法为总线上的所有电路板供电、这就是 P48用于电源的原因。

    电流行为为:P48接通。两个光耦合器均亮起。 U802和 U803的"接通"输入为低电平。

    U804启动并传送 P3_DCDC。 U802的 ON 输入变为高电平、U802打开。 U803的导通输入仍然为低电平、但是有一个电流从 U803输出流向输入。

    P3_3_IN 启动。  U803的导通输入仍然为低电平、但是有一个电流从 U803输入流向输出。

    奇怪的行为。

    当我从 P3_IN 为 U802创建控制输入电压(将 U800光耦合器电阻器 R804连接到 P3_3_BUS)时、我可以避免 U804的过载情况、因为 U802在 P3_IN 激活前未打开。 但 U803的故障仍然存在。

    在示波器图片上、您会看到 P3_3_DCDC 黄色、P3_3_多 路复用蓝色 P3_3_IN 红色和 EN_3V3_Bus 绿色。 当 P3_3_IN 启动时、U803 ON 引脚上的电压从0升至100mV、在我看来完全符合规格。

    但是、有一个来自 P3_3_IN 的电流。

    您好!

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您的详细介绍、我现在对系统有了更好的了解。

    当从系统中移除 P3_IN 时、输入是悬空还是接地? 即使示波器上的输入看起来是0V、如果输入悬空、仍会导致 U803反馈。

    您能否尝试移除 R801并将 U803的 ON 引脚接地? 然后、在 P3_DCDC 和 U802上施加电压、并查看电流是否仍然从 U803的 VOUT 泄漏到 VIN。

    如上所述、TPS22916可能在这里工作得更好、因为它具有始终开启的反向电流阻断功能。 它还是一款具有智能使能引脚的较小器件。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个总线结构与一些总线收发器、几个总线终端电阻器(总共接近10欧姆至30欧姆、具体取决于总线配置)连接在一起

    通常还有许多其他电路板输入。

    我的测试仅针对总线收发器和终端(总线上无附加电路板)

    我缩短了 U801的引脚3、4、U803的导通。 无新结果。

    我将检查您的建议、还订购了一些样品。

    当我不会因为电阻较高而遇到问题时、我将使用此解决方案。

    您还会推荐电源多路复用器 TPS2121吗?

    大家好、Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffen、

    是的、TPS2121将是此应用的一个很好的替代方案、并且可以通过单个器件实现相似的功能。 使用 TPS2121不会有相同的现象、因为它使用"先断后合"配置、并在切换到第二个输入之前关闭通道。

    谢谢、
    黄亚瑟