请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件:PMP9256
您好!
我是否可以知道凸轮是否有任何符合以下规格要求的电源解决方案?
请先提供您对我们研究的建议。
谢谢。
输入电压:12V
输出电压:12V/30W
隔离器:可以
此致、
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.