This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:12V 输入至12V 输出、采用隔离器设计解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796699/lm5021-12v-input-to-12v-output-with-isolator-design-solution

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP9256

您好!

我是否可以知道凸轮是否有任何符合以下规格要求的电源解决方案?

请先提供您对我们研究的建议。

谢谢。

输入电压:12V

输出电压:12V/30W

隔离器:可以

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    反激式转换器应能够满足您的设计要求。 您可能对 PMP9256感兴趣、它是9V 至60V 输入、12V/5A 输出参考设计:http://www.ti.com/tool/PMP9256

    此致、
    本·洛夫