This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:输出电容值

Guru**** 2527070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796383/lm3410-the-output-capacitor-value

器件型号:LM3410

大家好、

请帮助检查原理图、尤其是输出电容器。

我们认为、在常见的直流/直流应用中、输出电容器 nF 电平非常小、但根据数据表中的公式28、30、结果为 nF。  

我们的 Vin=3.3V。 LED VF 如下所示、Vout=4.04V。 效率= 0.9。 fsw=1.6米。 LED 动态电阻= 2。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    首先、动态阻抗来自哪里? 我找到了 SFH 4775S P.N 的数据表、在2A 和1A VF 之间得到大约0.3至0.35 Ω。 使用正确的动态阻抗重新计算输出电容器。 动态阻抗可计算为 VF 与正向电流间的斜率(例如((3.1V-2.8V)/(2A-1A))。 我查看的数据表中的曲线是 LIN/LOG、分辨率不是很好。

    输入电压为3.3V、为什么输出电压为4.04V? 此外、在采用升压配置的情况下、由于升压为输出馈送、LM3410关闭时将输出。 当 LED 变热时、VF 将下降、使情况更糟。 您可能需要考虑在这些电压下使用 SEPIC (即使它更复杂且效率较低)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您确认动态阻抗。
    输出电压来自最大 VF (3.85V)+0.19V=4.04V

    重新计算均衡28和30、RD=0.3
    我得到 C2>0.276uF。
    我们关注的是、为什么输出电容器小于常见的直流/直流输出电压旁路电容器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里有一些东西。 在输出电压为14.6V 的示例中、选择了250mV 的纹波、这样您的纹波就会低得多、因此单个 LED 的纹波将非常高。

    与输出电压直流/直流转换器相比、直流/直流转换器的电压较小、这是稳定性的一部分。 如果负载发生变化、则必须能够调整带宽以防止过冲或下冲。 磁滞直流/直流转换器可能会以更低的输出电容消失。 对于电流稳压器、除了频率比电压稳压器的控制环路高得多的电流纹波外、电压是否变化无关紧要。 如果电压发生变化、这并不重要、它只是尝试保持电流恒定。

    如果只需选择和输出电容器可能更容易、例如2.2uF (或多或少)、只需测量纹波电流。 如果纹波电流很小、数学中的估算值可以接近、如果纹波电流更高、则会由于动态阻抗的变化而变得更加复杂。

    您将遇到另一个问题、那就是您的设计的 Vout。 您需要查看绝对最小 Vout、即 Vf 最小值以及在最高工作温度下的情况。 如果输入电压为3.3V、则二极管 VF 为0.2V (热时)、LED 的 VF 为其最低电压、您可能会遇到多个问题。 一种方法是、即使开关未切换、它也不会关闭。 如果 VF 低于3.1V、您可以进入故障模式、在该模式下、正反馈会导致 LED 电流随着温度升高而增大、进而导致电流增大。

    此致、