This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301的 EVM 由于 OTP 而关闭

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC25630-1EVM-291, UCC256303, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795797/ucc256301-the-evm-of-ucc256301-geting-turn-off-due-to-otp

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291UCC256303UCC256302

您好,  

 UCC256301的 EVM 由于 OTP 限制命中而关闭。 但是、当我打开风扇时、它工作正常。 当我在 EVM 启动后切换交流电源时、也可以正常工作。 那么、从这一点可以得出结论、由于流经 HV 引脚的 zcd 电流、 IC 正在加热。 如何在不使用风扇的情况下纠正这种情况??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navneet

    如果我被误解、请更正我的错误、但听起来您在关闭 UCC25630-1EVM-291时遇到问题。 当您在整个运行时间或启动期间使用风扇主动冷却时、它会工作。

    UCC25630-1EVM-291的额定输入电压为340VDC 至410VDC、输出电压为12V 至10A。 在此范围内、无需主动冷却风扇即可启动或以稳定状态运行。 请确保在测试此电路板时、您在这些条件下运行。 如果您没有、请使用我们的 Excel 计算器确定需要更改哪些组件参数、以便针对您的规格 www.ti.com/.../sluc634优化设计

    如果 OTP 是由流经 HV 引脚的电流过大导致 IC 温度升高到过高所导致的、我们建议缩短软启动时间。 本应用手册中的第2部分(第2-5页)详细介绍了如何完成 此 www.ti.com/.../slua836a.pdf

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没有风扇且处于稳定状态的 EVM 板由于 OTP 而关断、即使在空载且工作范围内也是如此。 但是、如果我移除处于稳定状态的交流电、则不会关断。 如果我在 hv 引脚上增大 rhv、zcd 电流将减小或不减小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navneet

    您可能会意外地定期打开 x 电容器放电电路、这将导致内部 JFET 拉电流并导致 OTP 跳闸。 x 电容放电的工作方式是测量过零、因此如果有导致这些过零丢失的情况、x 电容放电电路将重复激活、直到温度上升到足以导致 OTP 跳闸。 有关 UCC256301中的 x 电容放电功能的更多信息、请参阅数据表的第7.4.3节(第32页)。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可能是原因、但为什么在 EVM 中发生这种情况、即使我没有改变任何东西。 以及如何解决该问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navneet

    请测量 HV 引脚上的电压、并验证控制器是否看到过零。 请参阅数据表中的图45和46、如果 UCC256301在 HV 引脚上未看到此预期波形、则会触发 x 电容放电。

    如果您不需要测试此有源 x 电容放电功能、那么最好将 UCC256301替换为此系列的另一个型号。 UCC25630x 是一个包含4个器件的系列,它们之间的差异在本选择指南 www.ti.com/.../slyt728.pdf 中进行了说明 。 UCC256302和 UCC256303没有 x 电容放电。 UCC25630-1EVM-291用户指南中的第2.3和2.3节(第6页)介绍了如何修改 EVM 以与这些变体配合使用。

    此致、
    Eric