请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291、 UCC256303、 UCC256302
您好,
UCC256301的 EVM 由于 OTP 限制命中而关闭。 但是、当我打开风扇时、它工作正常。 当我在 EVM 启动后切换交流电源时、也可以正常工作。 那么、从这一点可以得出结论、由于流经 HV 引脚的 zcd 电流、 IC 正在加热。 如何在不使用风扇的情况下纠正这种情况??