This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:LM74670-Q1

Guru**** 2554650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1, TIDA-00858, LM74670-SQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789680/lm74670-q1-lm74670-q1

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74670-SQEVMTIDA-00858

我们使用您的开发套件 LM74670-SQEVM 评估了 LM74670-Q1、乍一看、它在单面电源方面达到了预期效果。 但是、我们的所有产品都需要全波整流、因此我们在桥式整流器布局中使用4个 LM74670-Q1创建了一个电路、类似于您的 TIDA-00858以及 LM74670-Q1数据表中的图11、以便评估该配置中的器件。 请参阅随附的电路图。 XFM1/2连接至辅助100VA 15Vac 变压器。 未安装 TVS1。

我们首先使用稳压直流电源进行测试、而不是使用变压器、电路按预期工作。 然后、我们转向使用交流电源。 我们在使用 IRF740作为 MOSFET 时取得了一定的成功,但在某些其他版本(包括 SQJ422EP)(如 LM74670-Q1数据表的表2中推荐的 MOSFET 示例所示,并在 LM74670-SQEVM 中使用)中却没有成功-我们的电路很快就被抽吸了! 我们的原始电路包含 SQJQ466E -它也无法按预期工作。

为了检查我们的电路、我们通过移除其他三个电路来专注于桥式整流器的一个象限。 我们的推理是首先验证一个象限、然后逐步添加更多。 因此、我们重新创建了测试、但删除了 IC1、IC2、IC4及其周围部分。 我们将变压器连接到 XFM1、从 XFM 2上拆下变压器的另一侧、并通过200R 负载将其连接到 GND。 这实际上仅是智能二极管和变压器次级上的200R。 我们监控流经 IC3负载和栅极的电流。 在 IRF740中、我们看到的结果与我们预期的结果类似、其中栅极被驱动、负载每隔半个周期导通一次(除了在 C8充电期间、栅极未被驱动的半个周期除外); 使用 SQJ422EP 时、栅极持续驱动(除非在 C8充电期间体二极管导通的时间段内)、并且负载持续导通。

我们发现 RDS (on)的差异是一个差异化因素。 IRF740的 RDS 为0.55R、SQJ422EP 的 RDS 为4.3mR。 该 RDS 决定了 FET 两端的压降、因此决定了 LM74670上阳极引脚和阴极引脚之间的电压。 当智能二极管配置为正向偏置时、这不会带来任何问题、但在反向偏置时、我们注意到、在 LM74670检测到阳极和阴极引脚之间的-20mV 电压之前、智能二极管不会停止导通。 对于0.55R 的 RDS、这相当于流经 MOSFET 的电流为36mA -在高电流电源中、该电流可以作为"浪费"或"泄漏"的形式传递。 然而、当 RDS 为4.3mR 且电流为4.5A 时、FET 上需要-20mV 的压降、这确实是一个大电流!

我们手动插入了与 SQJ422EP 通道串联的电阻、以验证增大的"RDS"确实更快地生成-20mV 电压、并停止智能二极管的导通。

我们现在了解了为什么智能二极管使用单侧电源-因为不会生成-20mV、因此无需关闭。

我们不理解这是如何在与全桥整流器的实际布局中工作的。 RDS 的增加将消除智能二极管应比标准二极管产生的任何效率。 无论如何、我们根本不了解您的解决方案 TIDA-00858是如何工作的。

我们想评估您的解决方案 TIDA-00858、但请注意、没有为此构建开发套件。 我们渴望创建您的解决方案副本以验证其性能、但我们希望先对上述结果发表评论、以便为我们的调查提供指导、因为我们现在在了解此电路如何正常运行方面陷入僵局。

非常感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    欢迎使用 E2E!
    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么变化吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    您能告诉我们测试时的15V 交流频率和工作电流。

    原理图中没有输入电容和输出电容、输入或输出端是否有电容?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TIDA-00858使用了散热器、您是否使用任何散热器进行了测试?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作频率为50Hz、没有输入或输出电容、尽管我们已经尝试了一个没有 但仍然没有乐趣的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否告知我们、如果您使用散热器作为 TIDA-00858的原始散热器用于 MOSFET、
    另外、让我们知道 MOSFET 上运行的负载电流

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还会询问是否存在散热和负载电流、
    负载电流为1A @ 12V、唯一的散热是 PCB 周围的铜、请记住、我们使用了高达 IRF740的极低 RD MOSFET、存储器中的 RD MOSFET 约为0.48欧姆、因此测试的范围为2m Ω- 0.48欧姆
    在负载消耗任何大电流之前发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该对上述内容进行限定、即故障点的散热不会有任何值、1A 的目标负载也不会对故障产生影响、因为初始测试中所述的负载在15Vac 目标上为200R 负载为1A、对于计划使用的 MOSFET 的导通电阻、在目标条件下不会产生明显的热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    我们当然不会期望电路发生故障、因为您还放置了输入和输出电容器。
    您是否有任何波形可供我们查看实际发生了什么情况? MOSFET 栅极、阴极、阳极等

    这将有助于更好地调试这种情况。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    如果您有机会获得波形、请告诉我们。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari。

    您对哪些波形感兴趣?

    我有交流输入波形、这非常普通、因为它仅为17VAC

    由于输出已死且 IC 已油炸、因此不确定我们可以从那里获得什么测量值。

    我们有一组可以发送的单输出屏幕。  

    但未运行任何已完成的电路。 (我想这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上是 PCB 布局和器件列表、供您参考。
    您可以看到、MOSFET 整流侧非常简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我们正在寻找能够验证整流是否发生的波形、特别是栅极是否按预期打开/关闭。

    如果您可以提供此信息、这将加快我们一侧的调试。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我只向您发送了几个组装好的 PCB、您可以自己进行测试、会更简单吗?

    我们有一些不同波形的缝隙、但没有任何东西会在加电时出现故障。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、我们可以这样做、但我们可以通过电子邮件(karikalan@ti.com)将此讨论脱机、直到电路板在这里。

    我会考虑暂时关闭此主题、并在我们有测试结果时重新打开此主题。


    此致、
    Kari。