请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件: BQ34110
您好、支持团队、
我们在设计中使用 BQ25703A、因此无法通过读取寄存器28h (放电电流的7位输出)和29h (电池充电电流的7位输出)来获取电池充电电流和放电电流的适当数据。
我们在设计中使用 BQ34110电量监测计、并在其寄存器中获得正确的更新。 但是、在电池充电器中、28h 和29h 寄存器在充电和放电电流期间不会更新。 您能不能告诉我们如何启用这些寄存器来读取电池充电器数据。
此致、
Khemraj