This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池充电放电寄存器配置

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796156/bq25703a-battery-charge-discharge-register-configuration

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ34110

您好、支持团队、

我们在设计中使用 BQ25703A、因此无法通过读取寄存器28h (放电电流的7位输出)和29h (电池充电电流的7位输出)来获取电池充电电流和放电电流的适当数据。

我们在设计中使用 BQ34110电量监测计、并在其寄存器中获得正确的更新。 但是、在电池充电器中、28h 和29h 寄存器在充电和放电电流期间不会更新。 您能不能告诉我们如何启用这些寄存器来读取电池充电器数据。

此致、

Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj、

    请从每次访问 ADC 时采用低功耗模式的器件开始。  这是通过寄存器0x0充电选项0寄存器的位[15]来完成的。

    接下来、您需要设置 ADC 配置寄存器0x3A。   您可以启用 要读取的 ADC 通道(位[7:0]),将 ADC 设置为每1秒读取一次或连续读取一次(位[15]) 。  最后、您需要写入"起始位"以启动 ADC 转换一次或连续。  例如、要将 ADC 设置为每条通道读取一次、可以写入值0x40FF。

     然后、您选择的任何通道的值都应在相应的寄存器中提供。

    此致、

    Steve