This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562 I2C 电平

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796123/lp5562-lp5562-i2c-level

器件型号:LP5562

你(们)好

对于 LP5562、

如果 EN/VCC 引脚连接到1.8V、I2C 电平是否仍为3.3V?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 EN 为1.8V、请将 I2C SCL/SDA 上拉至1.8V。

    如果您的 MCU 为3.3V、请将 EN 连接到您的3.3V I/O。