This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:与两个 USB 端口连接

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795027/tps2511-connection-with-two-usb-ports

器件型号:TPS2511

你好
我们的产品具有两个 USB 端口、我们打算使用两个 TPS2511。 但是、如果我们仅使用一个控制充电器、两个 USB 端口并联连接数据线+和-、情况会怎样。 如果在 USB 端口中、我们尝试同时为两部手机充电、或者其他设备充电、我们会遇到什么问题。

谢谢你。

P.S.  
如果我们使用两个 TPS2511,我们是否可以将其中一个用作限流器(例如2.1A),并使用它将电源划分为两个 USB 端口?  
出现此电流限制 器的原因是我们的电源具有3A、我们需要0.9A 用于其他组件、因此两个 USB 端口仅需要2.1A 电流。 所以、我们的想法是快速充电、但仅在一个 USB 端口占线时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Erjon Ameti、

    我不在办公室进行客户访问、 我将在两天内回复您。 很抱歉耽误你的回答。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Erjon Ameti、

    很抱歉 耽误你的回答。   

    如果在 USB 端口中、我们尝试同时为两部手机充电、或者其他设备充电、我们会遇到什么问题。

    答:如果只使用一个 TPS2511、当两部手机尝试同时充电时、如果它们的握手信号重叠、BC1.2握手可能会有问题。 BC1.2握手时间因电话而异、但通常需要几十毫秒、如果两部电话之间的间隔足够长、则没有问题。

    对于您在下面发布的应用程序、应用程序没有问题。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。