你好
我们的产品具有两个 USB 端口、我们打算使用两个 TPS2511。 但是、如果我们仅使用一个控制充电器、两个 USB 端口并联连接数据线+和-、情况会怎样。 如果在 USB 端口中、我们尝试同时为两部手机充电、或者其他设备充电、我们会遇到什么问题。
谢谢你。
P.S.
如果我们使用两个 TPS2511,我们是否可以将其中一个用作限流器(例如2.1A),并使用它将电源划分为两个 USB 端口?
出现此电流限制 器的原因是我们的电源具有3A、我们需要0.9A 用于其他组件、因此两个 USB 端口仅需要2.1A 电流。 所以、我们的想法是快速充电、但仅在一个 USB 端口占线时。