This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:8.1V 至7V 降压电路在重负载时不稳定

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795650/tps54531-unstable-at-heavy-load-for-8-1v-to-7v-buck-circuit

器件型号:TPS54531

您好,我的客户设计了一个采用 TPS54531的输入:8-24V、输出:7V 电路。

它们使用8.1V 输入进行了测试、波形如下:

在1A 负载下、它运行良好、具有红色输出电压和黄色 PH 节点

在2A 负载下、它也是良好的红色输出电压、黄色 PH 节点

在3A 电流的情况下、PH 节点波形开始振荡。

在3.5A 负载下、波形失真更大、器件将停止工作一段时间并重新开始工作。

原理图如下所示:

是否有任何挪用? 尤其是 COMP 引脚的 RC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎与9.2.2.10输出电压限制相关。
    由于最大占空比为91%且通过 RDSon 和电感器的压降、因此计算出的输出电压上限小于7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当您将 Vin 提高一点时、Vout 会变得正常、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经在 VIN=24V 条件下进行了测试、没问题