请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、团队、
我的客户配置为在交流适配器断开连接时输出 PROCHOT。 但是、如果它们插入交流适配器并在大约1秒后立即将其拉出、PROCHOT 将不会输出。 是否有任何相关规格? 连接交流适配器和启用 PROCHOT 输出似乎存在时间滞后。
Bit0 = bit 0:ACOK、0:禁用(POR 时的默认值);1:启用"ProchotOption1寄存器(0x3DH)位[6:0] PROCHOT 输入电流包络选择器(配置文件)"的(单次下降沿触发)"。
此致、
Satoshi Yone