This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:PROCHOT 时序要求

Guru**** 2575495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794855/bq24780s-prochot-timing-requirment

器件型号:BQ24780S

大家好、团队、

我的客户配置为在交流适配器断开连接时输出 PROCHOT。 但是、如果它们插入交流适配器并在大约1秒后立即将其拉出、PROCHOT 将不会输出。  是否有任何相关规格? 连接交流适配器和启用 PROCHOT 输出似乎存在时间滞后。

Bit0 = bit 0:ACOK、0:禁用(POR 时的默认值);1:启用"ProchotOption1寄存器(0x3DH)位[6:0] PROCHOT 输入电流包络选择器(配置文件)"的(单次下降沿触发)"。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    是否可以让客户等待1.5秒、然后再拔出适配器?

    根据我们的数据表、不确定客户是第一次插入还是第二次插入操作。

    或者、您能否让客户将 ACOK_DEG 位编程为0以强制 ACOK 上升去毛刺脉冲时间始终为150ms?

    只是尝试一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul、

    谢谢!

    < 800ms、PROCHOT 不输出
    >1.1 s,PROCHOT 通常输出

    客户将修改软件并检查抗尖峰脉冲寄存器。

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、
    听到客户问题得到解决是很好的。 那么、我将关闭该线程。
    谢谢