This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:基于 BQ24250输入电压的 DPM

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795013/bq24250-bq24250-input-voltage-based-dpm

器件型号:BQ24250

对于我们的电池组产品、我们使用的是 BQ24250 IC。 该 IC 具有用于控制充电电流的 EN1、EN2引脚。 如果我们在电池组中使用此 IC 并设置 EN1=1、EN2=0、则 ILIM 由外部电阻器设置。

我们将 ILIM 设置为1A 并将 ICHARGE 设置为900mA。 电池组将具有 USB 输入端口、但仅使用 VCC 和 GND 引脚。 (将不使用 D+和 D-枚举行)。


我们将选择 VDPM=4.36V。

1) 1) 在这种情况 下、电池组可与通用充电器适配器配合使用、拉电流大于1A。 因此、电池组将使用所有通用充电器进行充电。


2) 2) 如果我们将电池组连接到 PC。 PC 的 USB 端口将提供500mA 的电流(因为仅连接了电源引脚并且未连接 D+/D-引脚)、在这种情况下、ICHARGE 为900mA、Isource=500mA、因此 USB 电压将下降至4.3V 以下。 如果 USB 电压低于4.3V、则输入电流限制会下降、以防止电源电压下降(数据表第27页)。 在这种情况下、调整后的电流限制值的范围是多少? 它是否会低于500mA? 如果用户以类似的方式使用此 IC、是否会对 IC 造成任何降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guruprasad、

    在 VINDPM 中运行时、IC 不会降级。 请记住、在 VINDPM 模式下、安全计时器扩展到2X、并禁用终端。 USB 最小电压为4.5V 而非4.3V。 当 VINDPM=4.3V 时、您将面临 USB 端口崩溃的风险。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff
    感谢您的回复。 我有2个问题
    1)对于 BQ24250、如果我用作 USB 连接器充电器。 然后、仅连接 VBUS 和 GND 引脚、不会使用 D+、D-。 基本上、这将是没有枚举的充电器。 在这种情况下、如果 I LIMIT=1.5A 且 I CHARE=1A 并且 IC 被连接至具有500mA 电流的 PC、那么在充电电流稳定至500mA 的时间内、充电电流将达到多少。 它是否会在 PC USB 连接器上引起任何负载?
    2) 2)在上述模式下、在 VINDPM 模式运行的 I2C 线路上是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅新帖子中的答案
    e2e.ti.com/.../2944197