对于我们的电池组产品、我们使用的是 BQ24250 IC。 该 IC 具有用于控制充电电流的 EN1、EN2引脚。 如果我们在电池组中使用此 IC 并设置 EN1=1、EN2=0、则 ILIM 由外部电阻器设置。
我们将 ILIM 设置为1A 并将 ICHARGE 设置为900mA。 电池组将具有 USB 输入端口、但仅使用 VCC 和 GND 引脚。 (将不使用 D+和 D-枚举行)。
我们将选择 VDPM=4.36V。
1) 1) 在这种情况 下、电池组可与通用充电器适配器配合使用、拉电流大于1A。 因此、电池组将使用所有通用充电器进行充电。
2) 2) 如果我们将电池组连接到 PC。 PC 的 USB 端口将提供500mA 的电流(因为仅连接了电源引脚并且未连接 D+/D-引脚)、在这种情况下、ICHARGE 为900mA、Isource=500mA、因此 USB 电压将下降至4.3V 以下。 如果 USB 电压低于4.3V、则输入电流限制会下降、以防止电源电压下降(数据表第27页)。 在这种情况下、调整后的电流限制值的范围是多少? 它是否会低于500mA? 如果用户以类似的方式使用此 IC、是否会对 IC 造成任何降级?