在 TPS61194中、当存在短路(Vout 对 OUTx 短路)时、观察到故障不会始终报告。
测试条件:
输入电压=12v
RIset = 49k
Rfset = 160k
PWM=100%
反馈:r1 = 470k、r2 = 130k
(OUT1、OU2)通道短接
Vout= 15V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Sean
请参阅 下面所附的简化版原理图设计模型的图片。在我的设计中、OUT1、OUT2短路、LED 灯串从 VOUT 连接到它。 类似地、OUT3、OUT4短接、LED 灯串通过 VOUT 连接到它。
测试条件:
输入电压=12v
RIset = 49k
Rfset = 160k
PWM=100%
反馈:r1 = 470k、r2 = 130k
VDDIO 为1.8V、故障引脚通过10k 电阻上拉至1.8V。
我在 VOUT 和 OUT3、OUT4之间连接了 SPST 开关(SW)、这两个开关最初处于断开状态。因此、当我关闭 SW 时、它类似于 LED 灯串短路情况、并且 不会在每个故障实例中报告通道(LED 灯串)短路故障。
我还在连接报告故障的波形、但无法捕获未报告故障的波形、即使存在故障。因为您知道 TPS61194 具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。其中输出电压 如果一个通道发生短路、则绝不会变为零。因此、在未报告故障的时刻、将无法捕获有效信息。平均 而言、我重复上述故障条件10次、其中3次未报告故障。