This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:不会在每个故障实例中报告通道(LED 灯串)短路故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836144/tps61194-channel-led-string-short-circuit-fault-is-not-reported-at-every-failure-instance

器件型号:TPS61194

在 TPS61194中、当存在短路(Vout 对 OUTx 短路)时、观察到故障不会始终报告。

测试条件:

输入电压=12v

RIset = 49k

Rfset = 160k

PWM=100%

反馈:r1 = 470k、r2 = 130k

(OUT1、OU2)通道短接

Vout= 15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       FAULT 引脚是开漏结构、您需要将其上拉并重试。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的设计中、VDDIO 为1.8V、故障引脚通过10k 电阻上拉至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

      您能否为这种情况提供一些波形?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    请参阅 下面所附的简化版原理图设计模型的图片。在我的设计中、OUT1、OUT2短路、LED 灯串从 VOUT 连接到它。 类似地、OUT3、OUT4短接、LED 灯串通过 VOUT 连接到它。

    测试条件:

    输入电压=12v

    RIset = 49k

    Rfset = 160k

    PWM=100%

    反馈:r1 = 470k、r2 = 130k

    VDDIO 为1.8V、故障引脚通过10k 电阻上拉至1.8V。

    我在 VOUT 和 OUT3、OUT4之间连接了 SPST 开关(SW)、这两个开关最初处于断开状态。因此、当我关闭 SW 时、它类似于 LED 灯串短路情况、并且 不会在每个故障实例中报告通道(LED 灯串)短路故障。

    我还在连接报告故障的波形、但无法捕获未报告故障的波形、即使存在故障。因为您知道 TPS61194 具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。其中输出电压 如果一个通道发生短路、则绝不会变为零。因此、在未报告故障的时刻、将无法捕获有效信息。平均 而言、我重复上述故障条件10次、其中3次未报告故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

        我们正在对此进行检查、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       是否有此问题的更新? 在发生短路情况时、它仍然无法报告故障? 我建议您应用 EVM 并再次验证。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我在 EVM 上进行了测试、并且在 EVM 和我的设计上都是可重复的。请在您结束时进行检查

    此致

    Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        您能否共享 EVM 的波形?