This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:如何使用的问题(2)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841910/tps650864-question-of-how-to-use-2

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861CSD87381P

您好!

我想确认数据表的内容。
1) 1) CTLx 是否启用 BUCKx? (CTL1=BUCK1、CTL2=BUCK2、CTL3=BUCK3、CTL4=BUCK4、CTL5=BUCK5、CTL6=BUCK6)
2) 2)根据图6-9的 GPO1、BUCK1的 PG 通过设置"图6-72进行输出。 GPO1PG_CTRL1寄存器"和"图6-73。 GPO1PG_CTRL2寄存器"。
  GPO2认为 BUCK6的 PG 是通过设置"图6-76 GPO2PG_CTRL1寄存器"和"图6-77 GPO2PG_CTRL2寄存器"来输出的、但它被写入 I2C_GPO 中。
   为什么?
3) 3)图6-11是否表示图6-9的序列?
4) 4)我们是否应该通过查看寄存器的默认值来考虑序列?

您是否有 TPS6508641和 UltraScale 的原理图示例?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    1. CTLx 不是 BUCKx 的使能。 您可以使用此 链接 来参考为 TPS6508641分配了哪些 CTL 引脚轨。 请注意、这是用户可编程 TPS650861的 OTP 生成器文件、但该版本的文件具有与 TPS6508641相同的 OTP 设置。 CTL 引脚分配可在"排序"选项卡上找到。

    BUCK6的 PG 用于启用 VTT_LDO、BUCK6的 PG 是用于设置 GPO6值的组件之一。 在此特定器件型号中、GPO6仅由 I2C 进行设置、但 BUCK6的 PG 仍将确定何时启用 VTT_LDO。  

    3.是图6-11是 TPS6508641的加电顺序。  

    4.如果您需要有关定序要求的更多信息,可以在上面提到的电子表格中的“定序”选项卡中找到。 在"启用逻辑的输入"表中、任何列中具有"是"意味着该行中的电源轨将根据该列中电源轨的 PG 启用。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    我们尚未使用 TPS6508641生成涉及 Ultrascale 器件的任何原理图、但是 Avnet 在 Ultra96参考板中使用了 TPS6508641 (此处提供了原理图)。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中未找到用于分配 CTLx 的寄存器。
      例如、它设置了什么寄存器来分配 CTL1以启用 BUCK1?
      默认情况下、什么是 CTL1-CTL6分配?
      当我不了解默认分配的 BUCKx 启用项时、我们无法设置序列。

    3.我认为图6-11的顺序不是图6-9,而是图6-10。
      图6-9的顺序是否正确?
      如果我们了解上述默认值、则可以解决此问题。

    我们不理解现在应该如何连接 TPS6508641引脚。

    默认情况下、LDOA1-A3是在上执行的、输入电压是否执行序列?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1440.Zynq-Ultrascale_2B00_Sequence.xlsxI随附我们客户需要的序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户表示;
    如果我们在 BUCK1中放弃5V 电压、TPS65086401似乎很容易使用。
    它似乎能够从其他电路板提供5V 电压。

    12V 电压是否完全符合图6-6中 CSD87381P 的 VIN?

    LDOA2的输出电压为3.3V、但是否存在拼写错误? 1.2V?

    如果输入电压出现、我认为 LDOA2和 LDOA3会上电。
    但是、LDOA3偏离了图6-7中的 BUCK1。
    这是为什么?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    1.您无法更改 TPS6508641的定序。 它在出厂时使用一次性编程进行编程。 如果您需要更改特定用例的定序、则必须切换到 TPS650861。 根据您提供的文件、TPS6508641将不适合您。 您也无法更改此部件上的任何寄存器来设置哪个 CTL 引脚控制给定电源轨。 下图列出了将哪些 CTL 引脚分配给哪些电源轨。 您也可以按照我在上一篇文章第1点中提供的步骤找到此信息。 如果您需要或想要以任何方式更改这些分配、则必须切换到 TPS650861。

    图6-11中的顺序适用于所有 TPS6508641器件。 此器件型号仅有一个固定序列。  

    该器件根据分配给每个电源轨的 CTL 引脚和基于一次性编程的特定电源轨的 PG 进行定序。 所有这些信息都可以通过在此主题上的第一篇文章中的第1点和第4点找到。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    是 CSD87381P 的数据表。 "6.2.1.2.1.3选择 FET "一节中建议的任何 FET 的12V 输入将在12V 输入下正常工作。 选择最适合您电流需求的 FET。  

    图6-6和6-7适用于 TPS65086401、而非 TPS6508641。 这些是应用于每个器件的不同一次性编程(OTP)设置、具有不同的定序和输出电压。 如果需要对任一器件的 OTP 进行任何更改、则需要使用 TPS650861并对其进行编程以实现您自己的特定功能。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Layne。

    我们的客户不想使用 TPS650861、因为它需要花费一定的费用。
    此外、DDR 的规格与 TPS6508641不匹配。
    因此、他们决定选择 TPS65086401。

    TPS65086401无法通过12V 电压提供5V 电压、但他们决定在外部实现此功能。

    因此、我的问题是这里的 TPS65086401。

    (1)如果输入电压出现、我认为 LDOA2和 LDOA3会加电、因为两个使能端的默认设置都是错误的。
       然而、在图6-7中、LDOA3偏离了 BUCK1。
       这是为什么?

    (2) BUCK5的输出连接到图6-6中的 BUCK4、是否可以并行运行?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    1。LDOA3的定序基于 TPS65086401的 BUCK3_PG、而不是 BUCK1。 因此、只有在 BUCK3变为高电平后、它才会变为高电平。 这是在出厂时一次性编程中设置的、无法更改。  

    2.我不知道你在问什么。 您是否询问您是否可以单独使用电源轨?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    1、在哪里写入 LDOA3由 BUCK3_PG 执行排序?
    2.这是一个客户提出的问题 ,只是确认而已。
       在图6-6中、BUCK5的输出通过虚线(一个 VCCO)连接到 BUCK4、是否可以并行运行?
       我想该器件的所有功率都无法 并行驱动。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    数据表中定序图(图6-7)中从 BUCK3到 LDOA3的虚线表明 LDOA3是根据 BUCK3 PG 定序的。 此 OTP 发生器文件中也有说明(这也是 TPS650861的 OTP 发生器文件、但该文件配置为 TPS65086401的副本)。 我还包括了文件相关部分的屏幕截图、并圈出了相关单元格来确定这一点。

    2.如果他们询问是否可以单独使用电源轨,那么他们可以。 每个电源轨的电流限制为3A。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我能否 通过数据表确认此序列规格?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    时序由数据表中的图6-7表示。 该器件的定序由两项设置:其他电压轨的 PG 或 CTL 引脚。 事实上、LDOA3在 BUCK3之后启用、并且从启用 BUCK3的点起具有虚线、这意味着它基于 BUCK3 PG。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    您的答案可以追溯到我的问题。
    我通过查看此图向您提出了一个问题。

    LDOA3由"6.13.17 LDOA3CTRL:LDOA3控制寄存器"中 TPS65086401的 LDOA3_DIS 寄存器设置为启用。
    LDOA3的启用/禁用仅由 I2C 控制。
    我认为 LDOA3仅通过启动输入来开启。
    在图6-6中、BUCK1用于输入。
    因此、我认为 LDOA2以 BUCK1开头。
    但是、BUCK3规定了 LDOA3。

    为什么 LDOA3不会与 LDOA2同时启动?
    寄存器设置或 LDOA3默认控制在哪里?

    我想知道为什么图6-6成为该波形。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    如果您想了解如何确定定序、则需要查看我之前链接的 OTP Generator 电子表格。 该电子表格的排序选项卡定义了零件的排序方式。 对于 TPS65086401、定序是在出厂时设置的、并完全遵循图6-7。 仅仅因为 LDO 的输入可用、这并不意味着它们被启用。 LDOA3的启动时间与 LDOA2的启动时间不同、因为 LDOA2的定序基于 BUCK2 PG、而 LDOA3的定序基于 BUCK3 PG。 定序期间、LDOA3被启用。 用户只能通过 I2C 控制 LDOA3、因为它必须在定序期间被启用。 如果在针对这个特定器件的排序期间未启用、此器件将电源故障并复位。 因此、如果用户想要更改 LDOA3的状态、则只能通过 I2C 来更改。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Layne。

    客户注册数据表以审批器件。
    如果数据表中可能未写入规格、则必须注册不同的文档。
    我告诉客户、定序是按照电子表格进行的、因为数据表中没有对此进行说明。

    谢谢、此致、
    PAN-M