This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692有关 PMOSFET 和降压/升压拓扑的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841398/tps92692-tps92692-question-about-pmosfet-and-buck-boost-topology

器件型号:TPS92692

尊敬的先生/女士

我阅读了 TPS92692的规格、对内容有一些疑问。 您可以向您咨询吗?


我们有一个 TPS92692EVM 示例。 在升压架构中、如果 Vin > Vout、PDRV 是否会打开-MOSET?
2.我们有一个 EVM 示例,可以移除 P-MOSFET 吗? 如果您不需要 P-MOSFET、如何进行设计? R2是否直接短接? 如何连接 Pin12 PDRV? 它是连接还是接地?


 3.第三和第四个问题是相同的。 CSn 和 CSP 的电阻器是否可以放置在低侧? 我的客户希望使用低侧感应。
我们有一个 EVM 示例、CSn 和 CSP 的电压裕度是多少? 客户遇到这个问题是因为降压-升压的扩展? 他们想要了解 LED 的设计边界? 它是否由输出电容器进行滤波? 因此、边框捕获的内容可能会少一些。
客户将提出第三和第四个问题、因为他们希望使输出电压更高、并且 LED 可以是多个灯串。

第五个问题是客户需要5类、在76Mhz~108MHz 的频带中需要-18dB。 根据他们过去的经验、由于扩频、在高频段中、76Mhz 后的信号强度会更分散、滤波器设计不好。 因此、客户希望询问是否有任何 TI 经验可与他们分享。
我的英语不好。 如果您有任何有趣的句子、请告诉我。 我将用另一句话来解释。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    请参阅答案:

     1. LED 中的电流将根据输入电压高于 LED 正向电压的方式而上升。  如果 LED 电流是36mS 电流设定值的1.5倍、TPS92692将关断 PWM FET、则 SS 将再次开始。

    2. 您只需将 EVM 上的 R2短接...如果您不使用 PDRV、则可以将其保持断开状态。

    在 低侧可以有 CSP 和 CSn、但这会影响斜坡补偿和补偿组件。  

    4. 我真的完全不理解你的问题。

    5. 对于5级,它们需要适当屏蔽电路板。  展频应有助于它们在开关频率周围实现低频。  对于更高的频率、它们可能需要铁氧体磁珠和输出端适当的高频电容器(0.01uF)。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    很抱歉、描述不够清晰。
    关于第四个问题,我将请你再作一句。

    对于降压-升压架构、Vcc >= Vin+Vout。 CSn、CSn 和 Vin 的最大电压为65V。  客户提出的问题是 、在降压-升压拓扑中设计串联 LED 的最大电压是多少? 客户担心、在降压/升压拓扑中、CSn 和 CSP 电压必须小于 Vin+Vout。

    换言之、降压/升压拓扑可使用的最大输出电压是多少?

    这就是为什么客户会询问 CSN 和 CSP 是否具有低侧感测功能(问题3)。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    在数据表第7.3节中、CSP 和 CSN 引脚上的建议工作电压指定为60V。  这意味着您可以拥有的最大 VLED 为60V 减去 Vin。  因此、如果最大输入电压为30V、则最大 VLED 可为60V - 30V = 30V。  请注意、CSP 和 CSn 引脚上的绝对最大电压是数据表第7.1节中的65V。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢您的详细说明。
    另一个是我自己的问题、而不是客户。 如果阐述不方便、您可以给我发送电子邮件。 如果客户的需求为最大值。 输入电压为24V、输出电压 VLED 需要为50V、并且使用了降压/升压扩展、客户只能使用 CSN、CSP 低侧感应。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    输出电流电平是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未收到您的回复、因此我们相信您已解决了您的问题。  此帖子现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan