尊敬的先生/女士
我阅读了 TPS92692的规格、对内容有一些疑问。 您可以向您咨询吗?

我们有一个 TPS92692EVM 示例。 在升压架构中、如果 Vin > Vout、PDRV 是否会打开-MOSET?
2.我们有一个 EVM 示例,可以移除 P-MOSFET 吗? 如果您不需要 P-MOSFET、如何进行设计? R2是否直接短接? 如何连接 Pin12 PDRV? 它是连接还是接地?
3.第三和第四个问题是相同的。 CSn 和 CSP 的电阻器是否可以放置在低侧? 我的客户希望使用低侧感应。
我们有一个 EVM 示例、CSn 和 CSP 的电压裕度是多少? 客户遇到这个问题是因为降压-升压的扩展? 他们想要了解 LED 的设计边界? 它是否由输出电容器进行滤波? 因此、边框捕获的内容可能会少一些。
客户将提出第三和第四个问题、因为他们希望使输出电压更高、并且 LED 可以是多个灯串。
第五个问题是客户需要5类、在76Mhz~108MHz 的频带中需要-18dB。 根据他们过去的经验、由于扩频、在高频段中、76Mhz 后的信号强度会更分散、滤波器设计不好。 因此、客户希望询问是否有任何 TI 经验可与他们分享。
我的英语不好。 如果您有任何有趣的句子、请告诉我。 我将用另一句话来解释。
此致、
黄上