This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:节能模式和 API/BB 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842612/tps543b20-power-saving-mode-and-api-bb-question

器件型号:TPS543B20

各位专家、您好!

客户想知道 TPS543B20是否具有可由外部电路访问的省电模式。 还根据数据表中的表5、我们为什么无法在主/从模式下启用 API 和 BB? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

      您是说器件具有省电模式吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    1) 1) TPS543B20没有 Eco-/SKIP 模式来降低极轻负载时的功耗、它在包括负负载在内的所有负载条件下以完全编程频率运行。

    2) 2)高级脉冲注入和体中断(API/BB)无法在堆叠配置中与电流共享环路进行良好交互和响应、因为只有主器件能够观察到触发 API 和 BB 的输出电压。  瞬态期间的 API 和 BB 响应会强制主从器件之间存在负载不平衡、然后强制执行 ISHARE 环路响应。  因此、当器件在多相栈中使用时、我们不允许启用 API 或 BB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    但斯克回答、我们想看看我们是否有支持启用 API/BB 和主/从操作的解决方案。 您能帮我们提供解决方案吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    由于高级脉冲注入和人体中断依赖于直接感应输出电压来响应输出电压偏差、因此只有使用 TPS543B20的多相堆栈中的主器件才能观察输出电压、 API 和 BB 在多相堆栈中无效、它们会在主器件和从器件之间引入较大的动态电流差异、因此无法在 TPS543B20上启用 API 和人体中断功能。

    如果您需要多相操作和更高的瞬态性能、我建议查看多相控制器。