各位专家、您好!
客户想知道 TPS543B20是否具有可由外部电路访问的省电模式。 还根据数据表中的表5、我们为什么无法在主/从模式下启用 API 和 BB? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安、
1) 1) TPS543B20没有 Eco-/SKIP 模式来降低极轻负载时的功耗、它在包括负负载在内的所有负载条件下以完全编程频率运行。
2) 2)高级脉冲注入和体中断(API/BB)无法在堆叠配置中与电流共享环路进行良好交互和响应、因为只有主器件能够观察到触发 API 和 BB 的输出电压。 瞬态期间的 API 和 BB 响应会强制主从器件之间存在负载不平衡、然后强制执行 ISHARE 环路响应。 因此、当器件在多相栈中使用时、我们不允许启用 API 或 BB。