This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100布局、SRP&amp 的线宽;SRN 至 Rsense 的线宽、以及差动方法

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843249/bq35100-bq35100-layout-wire-width-of-srp-srn-to-rsense-and-method-of-diferential

器件型号:BQ35100

您好!

SRN 和 SRP 上的导线宽度是多少? 导线宽度是否与其他正常信号相同?

SRN 和 SRP 上的导线是否必须为差分? SRN 和 SRP 的长度和宽度是否相同?

请帮助检查我们的布局是否正常。 两条红线是 SRP 和 SRN 的迹线。  由于缺少空间、我们无法使用差分迹线、甚至无法使 SRP 和 SRN 的长度相同。 这种布局是否会导致一些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议布线宽度和长度相同。 信号是差分电压测量、迹线添加的任何寄生电阻都可能导致测量误差。 此外、该器件非常敏感、您仅使用+/-0.125V 最大电压来感测 SRP 和 SRN 上的电流。 因此、您必须小心处理布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我想确认 SRN 和 SRP 上的迹线宽度是否应与正常信号相同? 例如5mil?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用相同的布线宽度。