This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:器件短路、反馈电阻器正在获得>100C。

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843028/tps563210a-part-is-going-in-short-circuit-and-feedback-resistors-are-getting-100c

器件型号:TPS563210A

大家好、团队成员!

 我正在与 TPS563210A 一起寻找问题的路径原因、希望您能让我了解我可能会错过的内容。 下面是原理图和 PCB 设计。

此降压转换器由锂离子电池组提供10.6V 至12.6V 的输入电压。 EN 引脚可直接连接(无串联电阻器) Arduino Mega 2560的 GPIO、用于打开和关闭 GPIO。 此外、PG 直接连接到同一 Arduino 的 GPIO。 此电源的用途是仅为蜂窝调制解调器2G/3G 供电。 还有另一 个 TPS563210A 可为 Arduino 提供5V 输出电压。 Arduino 通过 USB 连接刷写。

我已经在负载瞬态、稳态负载下测试了电源(PS)、一切看起来都很好。 此外、当系统集成时、它工作正常、通过 SMS 与网络进行刷写和通信、一切都很好。

但是、由于未知原因 PS 停止工作、反馈电阻器的温度非常高、>100C、它再次开始工作的唯一解决方案是更换 IC。 然后、在一段时间后、Arduino 的一些闪存 会再次冒烟、并且会发生同样的情况。

我没有办法解决这个问题、有人遇到过这个问题或对此有任何意见?

谢谢、

Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinicius。

    我首先怀疑的是电感器。 您应该了解电感器的额定电流和电流饱和。

    查看下图( TPS563210A 数据表 P14)

    请进行相关计算、并查看您的电感器的加热电流(RMS 电流额定值)(来自其数据表)是否足以超过计算出的 RMS 电流?

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SS 电容器有点大、为什么要使用100nF? 原理图和布局不错。

    我认为您应该通过产品的系统控制杆解决此问题。

    此问题出现了多少次?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein,感谢你花时间分析我的问题。 这些计算是在构建原型之前完成的。

    请按照以下电感器规格内的计算结果进行操作、它们低于最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、首先感谢您的参与。

    调制解调器的电源输入端有2个100uF 的钽电容器、位于距 PS 4英寸的位置。

    因此、为了避免浪涌电流、我计算了软启动的10ms。 如果这是错误的、请告诉我。

    是的、我认为 EN 和 PG 引脚出现问题、从而导致 IC 损坏。 这种情况已经发生了3次、我需要使用它重新销售新 IC (焊接烙铁设置为360C)。

    Vini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinicius、您的计算很好、并且正确选择了电感器。 该问题与这一侧(电感器规格)无关。

    根据我的经验、最好在输入滤波器电路中(Vin 和 GND 之间)使用添加到陶瓷电容器的电解电容器。

    有关更多详细信息、请查看此 应用手册

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看到、PG 通过100kohm 上拉电阻器连接到 Vout。 对你的胸脯来说,是不是这样的?

    应使用电阻器将 PG 上拉至高电平。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、您好、再次感谢您的见解。

    实际上、输入电容器在瞬态过压时发挥着重要作用。 感谢您分享应用手册。

    此设计将输入直接连接到12.6V 电池、从而在第一个周期后使输入电容器保持充电状态。 此外、由于我的电池始终处于连接状态、因此问题似乎在输入电压没有任何变化的情况下发生。

    Vini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    PG 被100k Ω R54上拉。 我怀疑在 Arduino 的闪存过程中 PG 会发生瞬态、导致其超过6.5V、从而损坏电路。

    这一问题不再出现,我们仍在减轻。

    感谢你的帮助、

    Vinicius