请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件:LM5060
我们的应用:PCB 上需要组合两个24V 11A 电源。 原理图如图1所示。 由于11A 电流较高、因此没有合适的二极管可以实现它。 我们可以看到、TI 具有理想的二极管、例如 LM5050。 问题1:LM5050能否实现此功能? 我查看了数据上的图片、如图2所示。 问题2:如果后端电路短路、MOSFET 是否会烧坏或损坏?