This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050在电路组合中的应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843489/lm5050-1-application-of-lm5050-in-circuit-combination

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM5060

我们的应用:PCB 上需要组合两个24V 11A 电源。 原理图如图1所示。 由于11A 电流较高、因此没有合适的二极管可以实现它。 我们可以看到、TI 具有理想的二极管、例如 LM5050。 问题1:LM5050能否实现此功能? 我查看了数据上的图片、如图2所示。 问题2:如果后端电路短路、MOSFET 是否会烧坏或损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、LM74700或 LM5050可用于或两个电源输入。

    但是、当负载侧短路时、MOSFET 会因接地短路而损坏。 需要在第一个 FET 之后使用热插拔 MOSFET、以防止短路。

    LM5060或其他热插拔控制器可在驱动第二个 MOSFET 时执行此任务。

    此致、

    Kari。