您好,先生/女士:
我在 5V 至3.3V 范围内使用 TPS62046器件 ,但输出仅提供300mA (数据表中为1.2A)。 当电流高于300mA 时,输出电压会降低(数据表建议使用设计原理图)。 请帮我找到问题。
BTW、电感器为 SLF10165T-6R8N4R33PF (TDK ,DCR = 14mΩ μ H)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、建峰、
感谢您分享这些详细信息。 在我查看原理图时、您能回答我的后续问题吗:
关于您的第3点:这是否意味着您只能在最大负载斜升期间看到问题? 您能否分享一个包括负载在内的启动示波器屏幕截图?
此外、您的最大负载是在启动期间还是在 Vout 斜坡后为300mA? 请提供一个图表、显示您在初始帖子中描述的行为、包括 Vin、Vout 和 Iload。
谢谢、此致、
Britta
您好、建峰、
请注意、TPS62046应该能够正常工作。 但是 、TPS62082 具有相当的性能(2.3V 至6V 输入电压、固定3.3V 输出电压和高达1.2A 的输出电流)。 它具有与 TPS62046相同的功能、具有更高的效率、更低的输出电压纹波和更小的解决方案尺寸。 但请注意、它不是引脚对引脚兼容的。
您是否在上一个帖子中查看过我的问题/建议?
此致、
Britta