This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62046:TPS62046输出电流仅为300mA

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836951/tps62046-tps62046-output-current-is-only-300ma

器件型号:TPS62046

您好,先生/女士:

  我在 5V 至3.3V 范围内使用 TPS62046器件 ,但输出仅提供300mA (数据表中为1.2A)。 当电流高于300mA 时,输出电压会降低(数据表建议使用设计原理图)。 请帮我找到问题。  

BTW、电感器为  SLF10165T-6R8N4R33PF (TDK ,DCR = 14mΩ μ H)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    感谢您的提问。

    您能否与我分享您的原理图、包括您的设计中使用的电容器值? 您使用哪种电池?

    此外、您的工作条件是什么、例如温度?

    如果您还可以共享显示上述问题的振荡器图、这将大有帮助。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

        感谢您的回复,随附的原理图和振荡器图片可以找到电容器的值,有关详细信息,请参阅以下条件:

    1.  我使用5伏电压作为电池的输入不稳定性(当3.3V 电压下降但 5伏 电压工作正常时 )
    2.  工作温度只是正常的、可能是25度下降。
    3. 我还发现,当在上电之前有重负载时,TPS62046无法正常工作。 但是、当加电后、负载较重时、它可以正常工作、这是非常奇怪的

    e2e.ti.com/.../issue-for-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    感谢您分享这些详细信息。 在我查看原理图时、您能回答我的后续问题吗:

    关于您的第3点:这是否意味着您只能在最大负载斜升期间看到问题? 您能否分享一个包括负载在内的启动示波器屏幕截图?
    此外、您的最大负载是在启动期间还是在 Vout 斜坡后为300mA? 请提供一个图表、显示您在初始帖子中描述的行为、包括 Vin、Vout 和 Iload。  

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

     感谢您的回复,以下信息可帮助您了解我的问题:

    1. 今天早上 我使用电子负载代替电阻,这次负载300mA 运行良好( 启动和 Vout 斜坡之后),我不知道有什么快乐。
    2. 我将负载增加到800mA,它也能很好地工作(在启动和 Vout 斜坡后),请参阅随附的图片。
    3. 但当我增加到900mA 时,问题再次出现。(启动时加载到900mA),请参阅随附的图片,它与此问题类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    感谢您提供详细信息。

    我是否纠正了现在仅在900mA 负载电流下出现的问题? 在 Vout 斜坡后、当您将负载增加到900mA 及以上时、您能否确认这一点? 您是否在一台或多台设备上看到了此问题?

    我还将尝试在实验室中重现您的测量结果、以了解发生了什么。

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

      在早期,当我以300mA 的电流负载时 ,电压下降 ,但 在接下来的几天中不会再次发生。 因此,我将负载电流重新设置为900mA,问题再次出现。 负载900mA 处于启动状态,而不是 Vout 斜坡,我只为此演示板使用一个芯片。 我期待您的测试记录,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    感谢您的澄清。

    我应该能够在今天或明天进行测量、并在下周开始时向您提供结果或建议。

    感谢您的耐心等待、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    很遗憾、我无法重现您在该帖子中描述的问题。

    请问您是如何测量负载电流的? 电流是否可能暂时超过指定的电流限制?  

    此外、您是否还有一个也可以测试的 EVM?

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

         我没有获得 EVM 板进行双重确认, 但无论如何感谢 , 由于 TPS60246是一个旧的设计,您能否为新的生产推荐一个新的类似芯片,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    请注意、TPS62046应该能够正常工作。 但是 、TPS62082 具有相当的性能(2.3V 至6V 输入电压、固定3.3V 输出电压和高达1.2A 的输出电流)。  它具有与 TPS62046相同的功能、具有更高的效率、更低的输出电压纹波和更小的解决方案尺寸。 但请注意、它不是引脚对引脚兼容的。

    您是否在上一个帖子中查看过我的问题/建议?

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

        是的, 我已经检查了您的建议,我认为负载电流不会超过最大电流,因为负载是一个电子器件,非常稳定。 因此 、我将焊接新电路板进行测试 、或者尝试测试 TPS62082。  非常感谢您在最近的几天里为您提供的耐心解答 ,并祝您周末愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    您是否已经有机会测试新电路板? 我很好奇、您是否仍然看到相同的行为、或者问题现在是否得到解决。

    请问您是否可以关闭此主题、或者我是否应该等待您返回有关新电路板的反馈?

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta:

       实际上,我没有更换新的板。   我非常忙于处理另一个项目 ,因为最大负载电流(800mA)对我们来说是暂时的正常工作。   您可以解决此问题,并感谢您的帮助。