This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:关于开关频率

Guru**** 2594420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840425/uc3842-about-the-switch-frequency

器件型号:UC3842

你(们)好  

我们使用 UC3842D8设计60W/(15V 输出)电源。 我们设计的开关频率约为100K、但当我们测试(仅加载15V 输出)时、频率为20~30kHz、尤其是无负载时为3kHz。  

下面是原理图和一些测试波形。 我有两个问题需要确认:

1.开关频率是否由 RT & CT 固定,输入或负载是否不同?  

2.原理图是否需要改进?  

e2e.ti.com/.../UC3842-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil liang、

    1.是的、一旦 RRT 和 CCT 被设定、无论输入和输出是什么、开关频率都是固定的。

    2. 原理图看起来是合理的。

    根据 Vgs 波形、 测量方法不正确。   我建议捕获输出引脚信号、这更容易找到开关频率、并使用 更小的时间标度和更高的分辨率。

    在15V/0.8A 和15/0.16A 的波形中、我们可以看到 IC 以 间歇模式运行、这可能是由于相同的保护(UVLO 或 OCP)、并且封装中的脉冲仍在高开关频率下工作。

    您能否捕获 VCC 引脚、Isense 引脚、输出引脚和输出电压的波形?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     谢谢。 波形是输出 续流 二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    它们具有相同的频率。

    您能否帮助提供我提到的波形以供进一步分析?

    谢谢、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng