This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:补偿计算

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842963/tps65400-compensation-calculations

器件型号:TPS65400

您好!

我们计划在应用程序中使用 TPS65400,并尝试从表3中重新创建计算结果。 从评估套件中可以看出、图12中的375kOhm 电阻器将开关频率设置为约450kHz。

当我运行数字时,电阻值看起来不错,但看起来 CC 应该是“UF”的单位,Croll 应该是“pF”的单位。 下面和(随附)的 II 型计算。 评估套件原理图上的值为15.4K、4700pF 和22pF。  

fsw

450000

Hz

FC

45000

Hz

输出电压

3.3.

CO

44.

uF

GM

133.

用例

GMP

10.

A/V

参考电压

0.8.

RC

19282.66917

类型2

Rload

1

电阻

抄送

0.002281842

uF

3.00E-06

电阻

CROLL

6.84553E-09

PF

以下是数据表中的计算结果:

 请告诉我们。 正确的计算?

谢谢、Keith

e2e.ti.com/.../TPS65400-compensation-calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    我修改计算并添加一些注释、请参阅随附的。

    计算值 和 EVM 的值 均正确。  

    最终由相位裕度来判断环路稳定性、这意味着如果相位裕度不够、我们需要微调计算值。

    e2e.ti.com/.../TPS65400-compensation-calculation_5F00_modify.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢赵!

    另一个问题: 数据表中列出了"CFF"、但我在图17中没有看到它。  这应该是 C1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    C1应为 CFF、这是拼写错误。